This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS3251EVM:TAS3251EVM 单声道1.0 PBTL 模型可以#39;t 连接 I2C

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TAS3251EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753562/webench-tools-tas3251evm-tas3251evm-mono-1-0-pbtl-model-can-t-connect-i2c

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件:TAS3251

     特定问题请参阅  附件。   

注意: EVM 配置、 请参阅用户指南 P8 PBTL 中的跳线配置。

e2e.ti.com/.../TAS3251EVM--.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zhujun、
    那么、该测试基于 TAS3251 EVM、对吧? 我是否可以知道该板是否能够与其他配置(例如立体声2.0)良好配合工作?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 此测试基于 TAS3251EVM。    立体声2.0 正常。 但 跳线配置  使用  了 Mono 1.0 PBTL。 相同的立体声2.0型号跳线配置也是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、庄君、

    USB 就绪 LED 是否在上电后亮起?

    对于 PBTL 和 BTL 情况、应移除 J33、移除 J35、安装 J19。 这是您对 PBTL 案例的设置吗?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin Bohr:

    USB 就绪 LED 是否在上电后亮起?

    ---- USB 就绪后、电源 LED 正常显示。   

    对于 PBTL 和 BTL 情况、应移除 J33、移除 J35、安装 J19。 这是您对 PBTL 案例的设置吗?

    ----   是的

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、庄君、

    在 PBTL 配置中、PPC3软件希望与 I2C 地址0x96通信。 要解决此问题、只需在使用 PBTL 1.0模式的软件配置时删除 J19即可。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!