This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM124A:LM124A

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM124A, LM2902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757557/tina-spice-lm124a-lm124a

器件型号:LM124A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM2902B

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我不知道如何获得 LM124A SPICE 模型。 我想将此部件用作 LTSpice 中仿真的一部分。 如何获取 SPICE 模型以便导入 LTSpice?

谢谢、

Tyler Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    您可以在以下位置找到该模型: www.ti.com/.../toolssoftware

    根据 LTSPICE 许可协议、我们无法为您提供 LTSPICE (现为 ADI)支持。

    不过、我可以告诉您、您将在上面找到的 LM124A 文件是一个通用 SPICE 网表文本文件。 通常、对于任何 SPICE 仿真器、您只需为文本网表创建一个符号、然后在仿真中将网表调用为 include 文件的一部分。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我转到该链接并尝试下载名为"LM2902B PSPICE 模型"或"LM2902B TINA-TI Spice 模型"的两种模型中的任何一种时、它会显示有关文件可能已被移动或删除的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有给我错误.. 这可能只是 Web 浏览器问题、但附加的是两个文件。

    e2e.ti.com/.../sglm038.zipe2e.ti.com/.../sglm039.zip