This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5113:LM5113

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752590/tina-spice-lm5113-lm5113

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我在使用 LM5113仿真全桥时遇到了问题。 我在这个网站上下载了 TINA-TI 参考设计、它运行良好。

之后、我将 LM5113复制到文件中以仿真全桥。 结果完全不是我们所期望的。 我们更改了芯片周围所有跳线和元件的所有名称。 TINA 是否能够同时模拟两个 LM5113?

有人能帮我吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。 您能否上传您的 TINA 测试台以便有人查看它?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    请上传 TINA TSC 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您可以上传.tsc 文件吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我们假设您已经解决了您的问题。 我们将关闭此帖子、如果您有其他问题、请毫不犹豫地回复此帖子。

    Herman