This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS3491:THS3491器件模型与 TINA 宏模型提取不兼容导致的错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752099/tina-spice-ths3491-error-caused-by-incompatibility-between-ths3491-device-model-and-tina-macro-model-extraction

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMH5401

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

这是一个软件错误-可能在 Tina 中。 我按照您的说明从 Tina 宏模型中正确提取 THS3491 Spice 文件。 但是 SPICE 模型已损坏、不像运算放大器那样工作。 如果我用1V 输入和双极+/-15V 将其增益设置为+2、则仿真会告诉我输出为15Gigavolts。 如果我使其成为单极设计、那么它会为我提供7.5V 直流输出电压、并产生与输入脉冲边沿相对应的尖峰。 为了证明这是 Tina、而不是我做了一些错误、我重复了针对不同器件宏模型的过程、它运行得很好! 您能不能巧妙地解决这个问题、因为如果没有正常工作的 P-Spice 模型、我无法针对我的新设计对这个器件进行仿真。 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    供参考、我们的团队成员之一、我们将了解这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Herman、您可能能够很轻松地重现错误、但如果不告诉我、我可以向您发送我的仿真文件等 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我是 Herman 所在团队的建模工程师、希望确保 我了解您在 THS3491模型中看到的内容。

    在  TINA 中使用 THS3491模型或提取 THS3491模型网表以便在其他仿真器中使用时、您是否发现了该问题?

    如果您在 TINA 中使用模型时遇到问题、请将测试电路上传到此线程吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、John、THS3491模型在 Tina 中工作正常。 我要做的是通过在 Tina 的器件上正确执行指令来提取 PSpice 宏模型、然后根据您的指导视频将其另存为 PSpice 模型。 如果我按照您的视频为 LMH5401执行此操作并在 PSpice 中运行、则可以正常运行、但如果我对 THS3491执行相同操作、则模型会在转换过程中损坏、从而导致前面所述的症状。 Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,我想知道您是否能够成功重现我所描述的模拟问题? 如果没有、我可以提供 SPICE 文件、如果您可以直接发送电子邮件、我可以提供这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve (和 John)、

    我建议不要将您的工作电子邮件发布在 E2E 帖子上。 您可以使用 E2E 直接/私人消息传递系统。 单击 John 的 E2E 链接配置文件、然后在右上角有一个链接"+Connect"、然后 John 应该能够接受您的"连接/朋友"请求。 您可以从此处通过 E2E 私人消息/收件箱交换对话。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我将于明天12月12日收到 COB 的一些反馈。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、
    您使用了哪种 TINA 模型? DDA 模型还是 RGT 模型?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、John、我尝试了这两种方法、结果都一样。 但更具体地说、我按照 TI 视频中的建议使用了参考设计、然后右键单击器件本身以提取宏模型、然后保存为 SPICE 文件。 以下是链接:-。 THS3491DDA TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我尝试了 DDA 和 RGT 模型培训视频中给出的步骤、没有问题。 我将 Cadence Capture v16.2与 PSpice 结合使用。
    这些模型实际上是在 PSpice 中创建的、并移植到 TINA 中以创建这些模型。

     我注意到的一点是、在 TINA 网络表查看器中使用"文件/另存为"命令时、默认模型文件名与较大的参考电路相同、而不是您在查看器中看到的实际器件模型。 对于这两 个器件、它是具有.CIR 扩展的 SBOMAI4A 和 SBOMAN3。

     在保存文件之前不知道您是否更改了文件名、 我将其保持不变、预计这可能是 PSpice 中的问题。

    我很傻。

    生成符号(.OLB 文件)并将它们添加到具有 SBOMANx 名称的库后、可以将它们放置在显示正确器件名称的原理图中(例如 THS3491DDA/RGT)。

     具有模型的测试电路运行并给出了交流和三角波的预期结果。
    它们连接 到此线程。

    如果您有任何疑问或意见、请尝试一下这些模型并筛选、并告知我。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../THS3491_5F00_Pspice.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John、我们使用的是 LTSpice、因此只需要一个.CIR 或.subcircuit 文件。 我尝试提取文件 SBOMAN4.CIR、但遗憾的是、这仍然不起作用。 仿真运行、但结果为小尖峰(例如输入电容耦合)。 我尝试附加文件、但您的系统不允许我上载文件.ASC、.NET 等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以尝试使用 LTSpice 仿真您的 SPICE 模型 SBOMAN4.CIR、则可以找到一个可行的替代方法来生成子电路、如果您可以为我提供一种适合您的方法、我也可以向您发送我的文件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾   的是、LTSPICE EULA 禁止我们为该工具提供任何帮助、包括使用我们的模型。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    由于此帖子已与您的其他帖子( e2e.ti.com/.../2800387)冗余、我将关闭/解决此帖子。

    此帖子上的"解决问题"或"TI 认为已解决"/关闭并不意味着我们已自行解决您的问题。 我们只想将此帖子与其他帖子合并、以便我们可以专注于通过其他帖子对您作出响应。

    Herman