This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDA-00287:TIDA-00287光绘错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753063/linux-tida-00287-tida-00287-gerber-error

器件型号:TIDA-00287

工具/软件:Linux

TIDA-00287光绘数据

由于 Gerber 数据已损坏、请提供替代数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以下载此文件并解压缩.brd 和.pdf 文件。 您说、您找不到这些文件吗?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在解包后是否读取了光绘数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此压缩文件中有两个文件:用于 PCB 布局的返修文件和 pdf 文件。 实际的光绘文件不在此压缩文件中。 使用.brd 文件可以生成光绘文件。 请使用无节奏 PCB 布局查看器查看此文件。 您可以在 Cadence 网站上找到此查看器。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 无法解压缩返修数据。
    解压缩时、数据断开时会显示一条消息。
    我将 OrCAD 用于正在使用的 CAD。
    如果没有打开光绘数据、我无法创建基板。
    是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我用 OrCAD 打开了它、但当我生成 Gerber 数据轮廓时、我无法生成它。

    这是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 Cadence Allegro Free 物理查看器。 这将使您能够查看详细的电路板层叠、PCB 布局和其他参数、以便进行详细的 PCB 审查。 以下是此实用程序的链接:

    https://www.cadence.com/content/cadence-www/global/en_US/home/tools/allegro-downloads-start.html

    此致、Nasser