This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS652510:TPS652510RHAR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757302/webench-tools-tps652510-tps652510rhar

器件型号:TPS652510

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 TPS652510 PMU 项目报告的 PFA。

e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_5319601_5F00_5_5F00_994071798.pdfAs效率仅为88%,请帮助我们提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山
    您可以执行一些操作来提高效率。 选择较低的开关频率是一个起点。 但您似乎已经在以300kHz 的频率运行它-最小规格。 如器件的电气规格中所示。 此外、您还可以使用低 DCR 电感器。 您可以使用高效优化设置来帮助您选择具有低 DCR 的电感器、或转到 BOM 上的 Select Alternate part 和选择具有低 DCR 的电感器。 此外、低 ESR 电容器可能会有所帮助、但这取决于您通过电容器的纹波电流大小。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢主席先生的支持