This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:架构设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54395

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756372/webench-tools-webench-power-designer-architecture-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:TPS54395

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

如何使用全新的 Webanch 为多路输出创建新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、如何为多路输出创建新设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

      我们目前仅在 HTML 中的全新 WEBENCH 工具中支持单输出设计。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也无法对双路输出 TPS54395进行仿真/设计?

    2.没有从器件产品文件夹打开设计的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    对于 TPS54395、您可以从产品文件夹中打开该设计。 但它将带您进入闪存中的电源架构工具。 新的 WEBENCH 电源设计器工具不支持多路输出。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Gerold