This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:在短路检测电路&放大器中查询;在 TIDA-01605中设置短路时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756232/tida-01605-query-in-short-circuit-sense-circuit-short-circuit-time-setting-in-tida-01605

器件型号:TIDA-01605
主题中讨论的其他器件:TL431

Hiii TI 团队、

              我对短路检测电路和短路时间设置有疑问。 当存在短路时,漏源极上的电压几乎为直流链路电压(假设 漏电感上的压降为零)。 在这种情况下、D6反向偏置、D5也反向偏置、因此 R15和 R18将串联、其有效值将为15.1k (10k + 5.1k)。 我忽略 D8简化计算。 R25 和 R26是并联的,其有效值为2.55k (5.1k//5.1k)。 等效电路的时间常数为(15.1k // 2.55k)* 27pF,R26两端的最终稳态电压为(19*2.55)/(2.55+15.1)= 2.745V,低于基准电压(来自 TL431电路的3V)。 这意味着硬件未检测到故障。 如果  我错了、请告知我 短路时间设置。

此致

永阿希蒂亚·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的永阿希提亚:

    很好的收获 该板经过了一些不同的调整。 最初针对不同的驱动输出电压组装了 R25。 最后、我们没有填充 R25、我们忘记将其放在原理图中。 我们将对其进行更新。 很抱歉造成混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Xun、

             感谢你的答复。 我还有一个与 TIDA-01605中的两级 Tun off 相关的查询。 R13 = 27欧姆时的两级关断电压是多少? 添加 C25与 R13串联的目的是什么,它的值是如何确定的? 请清楚解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的永阿希提亚:

    设计指南第10页对此进行了详细说明。 栅极电阻器和 R13会创建中电平的分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Xun、

            我看到了第10页给出的详细说明。 但真正的困惑在于第11页中给出的波形、其中显示的波形大约为7V。 请澄清混淆。 我还询问了我之前的查询中 C25=0.1uF 的要求、请对此进行解释。

    此致

    永阿希蒂亚·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的永阿希提亚:

    我们最初将中电平电压设计为7V、并通过仿真进行了验证。 然而、在测试过程中、我们发现7V 的过冲过高、因此我们增加了 R13。 仿真用初始 RC 值反映了这一概念。  

    当栅极开始放电时、C25被视为短路、然后 C25稳定中电平电压。 因此 、C25必须远大于 MOSFET 的栅极电容。 0.1uF 是 MOSFET 栅极电容值的150倍、可提供足够的能量存储。