This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01461:采用以太网 IP 协议的24V 电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756978/tida-01461-24v-power-supply-with-ethernet-ip-protocol

器件型号:TIDA-01461

大家好、

我只是在寻找具有以太网 IP 的电力输送解决方案、我在我们的参考设计库中找到了 TIDA-01461、但它适用于 EtherCAT 协议。
是否可以在设计中使用以太网 IP 协议?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    我将在内部与您联系。

    MCV