This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:TIDA-01471 MCU 建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/757091/tida-01471-tida-01471-mcu-recommendation

器件型号:TIDA-01471

大家好、

我的客户希望 在他们的新项目中构建 IEPE 振动传感器应用程序。

现在、他们正在考虑 MCU 解决方案、他们正在参考 TIDA-01471

我可以帮您为我的客户推荐 MCU 解决方案吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    MCU 选择取决于以下几个因素:

    1. - MCU 位于现场还是背板(隔离式)侧? 还是两者都是必需的?
    2. MCU 只是捕获数据还是进行一些处理、如 FFT
    3. MCU 是否会传输数据以供进一步处理? 还是由其他通信处理器完成?
    4. -如果 MCU 将进行通信、它是否会通过以太网进行通信? 现场总线? 还是 WLAN?
    5. -他们将使用的采样率(传感器带宽:10kHz 或20kHz 或更高)
    6. -如果他们要处理 FFT、他们希望获得什么频率分辨率? 这将决定捕获长度。

    下面是选择 MCU 的建议流程:

    -从问题5开始,根据采样率和所需的分辨率,计算 SPI 比特率。 UG 中对此进行了说明。 需要一个能够实现此 SPI 速度并满足 SPI 时序要求的控制器

    -回答问题6将告诉您所需的内存量,结合采样率,您可以确定所需的内存速度。 这两个选项都将告诉您具有内部存储器的控制器是否足够以及存储器的速度。

    -回答问题2将增加有关处理能力和内存要求的更多要求。 实时 FFT 需要一个单独的内核或某些处理器中可用的专用资源。

    问题 3和4将告诉您控制器/处理器应该具有什么通信功能,支持特定通信协议意味着特定的资源,如果使用 WLAN,这可能指向具有无线支持的控制器。

    -如果处理器也用于通信、则问题1会得到解答、因为它必须位于背板侧、热侧处理器可能需要用于特殊用途、例如需要更多控制线、或者需要特定的预处理或快速响应。 在这种情况下、小型处理器位于热侧、但该配置未在 TIDA-01471中进行测试、因此我无法对其或其对性能的影响进行评论。

    如果处理器用于通信、并且位于冷侧(背板)、那么我推荐使用支持以太网协议的 Sitara 系列处理器之一。 特定部件取决于客户希望在模块上使用处理器的其他部件。

    如果客户可以 提供有关其需求的更多详细信息、我认为我们的 MCU 专家可以帮助他们选择合适的器件。