This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01436:无法创建显示

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755343/tida-01436-failed-to-create-display

器件型号:TIDA-01436
主题中讨论的其他器件:OPT8241

您好!

我正在使用 BeagleBone Black revC 和 ToF 传感器进行人员计数。为此、我在  Linux PC 中安装了 software-dl.ti.com/.../ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.01.00.11-Linux-x86-Install.bin。 根据处理器 SDK Linux、创建了一个包含2个分区(即 boot 和 rootfs)的 SD 卡、然后将 SD 卡插入 BeagleBone、并使用 putty 串行连接登录 BeagleBone。还将 tof 传感器连接到 USB 端口。按照 http://www.ti.com/lit/ug/tidud06/tidud06.pdf 的第4.2.3节 、显示 Failed to 创建显示(无此类文件或目录)。等待您的响应、如果您的侧面有任何参考文档、请与我们分享。 该推接已激活、我只是断开电路板连接、这就是其显示为未激活的原因。

此致

Smrithy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要检查的几件事情
    -您的 ToF 是否已正确枚举? 将 ToF EVM 插入 BBB 后、请确保移动 ToF 上的电源开关。 电路板上应该有三个 LED (绿色、蓝色和红色)供电。 然后、在 BBB 上运行"dmesg"。 滚动查看日志、您应该会看到已枚举 OPT。
    -从/usr/bin.运行 如4.2.2.2.2中所述、SimplePeopleTracking 应从上述指定的目录运行。 按照说明中的说明再次尝试运行程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我尝试了文档中提到的步骤、并尝试了上面提到的步骤。
    传感器给了我所有的 LED 颜色、但当我尝试启动简单的人员跟踪时  
    从 bin 文件夹中、我收到某种错误消息。

    附加图像供您参考。

    我使用 SSH 连接从 SD 卡引导的 Processor SDK 软件包。
    我使用 OPT8241传感器捕获图像。 传感器使用 USB 端口连接到 BB 黑色、还提供了检测 USB 供您参考。
    我没有任何显示屏幕、因此我想转换为.png 文件、但它显示无法创建显示(没有此类文件或目录)


    请告诉我这种错误的产生原因以及如何纠正?

    没有参考来了解如何实现这一点、作为编码新手、很难识别和纠正这种错误消息。

    请提供一个可理解的答案以及一种与屏幕截图相关的链接、这对我们很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查以下内容是否适用于您的设置: https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/linux/f/354/t/601981

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况 下,AM335x 处理器 SDK Linux 支持 AM335x GP EVM 显示格式:XRGB8888像素格式。  Beagle Bone Black 板以16bpp 模式显示。 某些文件需要更改配置才能启用16bpp 模式。 请按照以下链接启用 BBB 上的显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    在针对 BeagleBone 板上的用户进行处理器 Linux SDK 工作时、我仅创建具有2个引导分区和 rootfs 的 SD 卡、并将 SD 卡放入 bbb 中并引导。是否需要遵循 software-dl.ti.com/.../Overview_Getting_Started_Guide.html 第1节中提到的其他步骤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Smrithy、

    如果您的目标是仅启动 BBB 并使用 Processor SDK 开箱即用演示、则在您对 SD 卡进行 crated 后无需执行任何其他操作。 但是、如果您想对 Linux 内核驱动程序或任何示例应用程序进行一些修改并需要构建它们、则可能需要按照文档中的其他步骤进行操作。

    此致、
    Manisha