This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7973:采用 LM5122的 PMP 7973有助于实现更高的功率

Guru**** 2549940 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756507/pmp7973-pmp-7973-with-lm5122-help-for-higher-power

器件型号:PMP7973

尊敬的先生:  

我曾尝试设计用于48至110直流/直流转换器的 PMP7973参考设计、结果让我感到惊讶、我的电路板工作得很好。

实际上、PMP7973仅提供 Vo = 3Amp@110Vdc、大约为330W、我的设计需要大约20Amp 的更多功率、

我尝试并行模块、但不工作总负载不是共享的、我意识到这是一个坏主意。

我发现使用电流限制的一些参考、使用串联电阻器、这种电流限制对于我的设计来说足够好了

这种情况我需要帮助,我的问题是否有更好的甲基胺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好微开、

    感谢您关注 LM5122。 您似乎需要四相设计。 您无法轻松地创建两个独立的电源来共享负载。 必须将两个额外的相位(即次级 PMP7937)设置为从模式。 有关四相菊花链连接的信息、请参阅数据表图34。 我们还提供了四相参考设计、您可以从中了解如何进行四相设计: www.ti.com/.../PMP7837。

    您可能不需要创建另一个 PCB。 您可以正确连接两个双相、以形成四相共享电路。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢主席回答我的问题

    我查看了数据表、并在我的问题中找到了四相参考设计、

    我必须使用外部 FSYNC 我必须使用哪种频率、稳定频率或其他频率  

    我的另一个问题是、可以使用超过2个模块的 PMP7937作为从器件来产生更大的功率