This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM7705:仿真和 PCB 设计需要 SPICE 模型。 使用 Eagle 进行 PCB 设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM317, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753514/tina-spice-lm7705-need-spice-model-for-simulation-and-pcb-design-using-eagle-for-pcb-design

器件型号:LM7705
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM317

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用 LM317和 LM7705构建直流电源板。 我无法找到7705的 SPICE 模型、也无法在我下载的用于 Eagle 设计 PCB 的库中找到它。 如果我能够获得 SPICE 模型和库文件、那就太棒了。 我是 ASU 的一名高级人员、这是我的高级设计。