This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SM74611:在将 Tina Spice 模型添加到 LTSPICE 中需要帮助

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756641/tina-spice-sm74611-need-help-in-adding-tina-spice-model-to-ltspice

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 SM74611智能旁路二极管的 SPICE 模型、我很难将这个添加到我的 LTSPICE 库中、尽管其他模型和子电路对我来说都可以正常工作。  

当宏加密(加密宏)时、我无法获取任何信息。 无法查看内容),但是如果没有模型信息可以直接在 LTSPICE 中添加内容,请帮助我。

如果有任何帮助,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aemal、

    仅供参考、由于 LTSPICE (现为 ADI)的法律要求、我们无法支持 LTSPICE。 我不确定您是否知道这一点、但只想让您知道这一点。

    我也会检查法律程序、遗憾的是、对于此特定模型、我们无法发布此器件的未加密模型。

    因此、您唯一的免费选项是使用 TINA-TI。 我对此很抱歉。 但是、如果您需要有关如何使用 TINA-TI 的更多帮助、请访问以下链接: training.ti.com/tina-ti-video-training-series

    Herman