This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:TIDA-00915 LMG3410

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756574/tida-00915-tida-00915-lmg3410

器件型号:TIDA-00915

你好

我们正在尝试使用 LMG3140来设计逆变器..... 我们现在知道这个电源开关不需要 FWD………我们的问题是在第三象限操作期间或逆变器处于制动模式时…我们需要为 LMG3410提供任何控制信号还是应该将其关闭?

如果我们给它一个控制信号...这是否意味着 LMG3140是一个双向开关?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    LMG3410不是双向开关。 与二极管类似、它可以从源极导通到漏极。 但是、反向电流的压降将略高于二极管。 只要您将死区时间或第三象限导通时间保持较短、就可以了。 此外、为了减少损耗、您还可以将其打开以实现同步整流。

    谢谢、此致、

    连  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、
    感谢您的回答

    我们一定会错过一些东西…

    * LMG 的正常传导是从漏源极到源极..... 对吧?
    *当 LMG 从漏极传导到源极……这实际上是第一象限操作(LMG 上的电压和电流方向1)………正确?
    *这是通过打开 LMG 来实现的。。 正确?*
    * LMG 也可以从源极传导到漏极、因此它将取代 FWD……正确吗?
    *当…从源极传导到漏极时…。这实际上是第三象限操作(LMG 上的电压和电流方向与方向1相反)...。正确吗?
    *当传导从源极到漏极(第三象限操作)…时、您还可以打开 LMG 用于同步整流...... 对吧?

    如果上述所有内容都正确、我会说 LMG 是双向开关。

    如果不是双向的、则缺少什么?

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢后续行动。

    根据我的理解、双向开关意味着开关可以阻止任一方向的电压、漏源电压以及源漏电压。 与常规 Si MOSFET 类似、GaN 器件无法阻止源极到漏极的电压。 因此、Si MOSFET 或 GaN 都不能称为双向开关。 GaN 器件在功能和导通方面具有与 Si MOSFET 非常相似的特性、但在第三象限压降方面却有所不同。

    希望这能解决您的难题。

    谢谢、此致、