This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5146-Q1:WEBENCH 建议使用过时的 FET

Guru**** 2877550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756404/webench-tools-lm5146-q1-webench-suggesting-obsolete-fets

器件型号:LM5146-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
我计划在新设计中将上述器件用于各种电源轨、并一直在使用 Webench 协助设计。 我注意到、对于我的所有电压轨解决方案、建议使用 IRF6609器件、但该器件已停产。
为什么建议使用过时的器件? 这让我对 Webench 中其他器件建议的有效性提出质疑、并显著降低了 Webench 设计工具的优势、否则它就很出色。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
此外、是否可以在 webench 设计建议中添加定制器件? 对于这个特定的例子、我希望用替代方法替换建议的过时 FET 并确认性能、但该工具没有提供其他替代方法。
谢谢
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您告知我们此 FET 已停产。 我们将从数据库中禁用此部件。 但是、您可以使用 WEBENCH 上的"Select Alternate Component"选项来选择替代 FET、如下所示。

    1.点击 FET

    2.选择选择“选择替代”

    3.从 列表中选择备用 FET。

    如果您遇到任何问题、请告知我们。 您可以 使用"共享设计"选项共享设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B