This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LMR14206:此器件无法进行仿真

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/756363/webench-tools-lmr14206-simulation-does-not-works-for-this-device

器件型号:LMR14206

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LMR14206器件无法进行"负载瞬态"、"输入瞬态"和"稳态"仿真。 即使您没有更改任何初始参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vladimir、

    我们已经解决了这个问题。  更改将在本周结束时反映在 TI.com 上。

    谢谢、此致、

    普拉文 B