This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00708:280-700VDC 下斩波器

Guru**** 2587075 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755354/tida-00708-280-700vdc-down-chopper

器件型号:TIDA-00708

各位专家:

作为我的毕业项目的一部分、我正在尝试设计一个斩波器、其中包括:

V_IN = 280-700VDC

V_OUT1 = 15VDC (100mA)(隔离式)

V_OUT2 =介于8-12 VDC (200mA  )(隔离式)之间、用于为 Arduino Nano 供电。

我找到 了 TIDA-00708、但该器件的 V_IN 仅高达450VDC。

有人对我有什么建议吗?

此致、

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您可以使用 TIDA-00173中介绍的共源共栅技术来扩展设计的工作电压。 必须重新设计组件值。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    我将深入了解这一点、非常感谢。

    此致、

    Bryan