This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01495:TIDA-01495

Guru**** 2587635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755913/tida-01495-tida-01495

器件型号:TIDA-01495

我们计划修改此设计、以便与输出28V 和电流24A 配合使用。

请建议适当的更改以与上述所需的输出电平相结合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramakrishna、

    这将改变磁性组件和功率组件。 即使 PFC 部分也会随着功率的增加而发生变化。 请浏览设计指南、并使用其中给出的设计过程根据您的规格修改组件。

    此致、

    Salil