This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74AHC1G04:输入端施加负电压时消耗的电流过大

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74AHC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752633/tina-spice-sn74ahc1g04-excess-current-draw-when-negative-voltage-applied-to-input

器件型号:SN74AHC1G04
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我目前在输入引脚上存在大约-1.8V 电压的电路中使用 AHC 逆变器栅极。 数据表指出、只要输入电流 不大于-20mA、Vin 就可以低于-0.5V。 输入 似乎被限制在少于1mA。

输入电压限制还有其他注意事项吗? 我们是否可以正向偏置输入钳位二极管?

该电路使用 TI 提供的 SPICE 模型在 SPICE 仿真器中建模、但仿真中未发现任何问题。  SN74AHC1G04 Spice 模型中是否存在输入钳位二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    供参考、我们的一个团队将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    要回答您的一些问题、请执行以下操作:
    我们不在该器件的 SPICE 模型中对输入钳位建模。

    根据数据表的"6.1绝对最大额定值"部分:
    Vi、建议低侧输入电压范围不超过-0.5V、高侧不超过7.0V。 因此、这意味着无论输入端的电流如何、都不应尝试-1.8V 电压。

    当您尝试在输入端低于0伏时、根据"Iik、输入钳位电流"、 您可能会正向偏置输入钳位、而来自二极管的电流可能会因工艺变化以及您在该输入钳位上施加的正向偏置电压而异。 电流可以几乎没有任何变化、也可以高达20mA。

    您说"数据表指出、只要输入电流不大于-20mA、Vin 就可以低于-0.5V。 输入似乎被限制在小于1mA。" 根据数据表和上面的解释、这是对数据表信息的错误解释。

    基本上、数据表显示:"当输入电压低于0V 时、您将自动面临输入钳位二极管正向偏置的风险、该二极管的电流可能会因正向偏置电压和工艺变化而变化。"

    此外、数据表还提出了额外的限制、即不建议用户低于-0.5V。 这是因为它是绝对最大额定值。

    从实际角度来看、数据表基本上显示、如果您要低于0V、只能在-0.5V 至0V 之间浮动、但您仍有将输入钳位正向偏置为未知电流的风险、该电流可能会高达20mA。

    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我、
    Herman