This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS2121:加密的 PSpice 模型生成警告消息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755838/tina-spice-tps2121-encrypted-pspice-model-generates-warning-message

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

当尝试在 PSpice 16.2中为 TPS2121使用 PSpice 加密模型时、我的客户从 PSpice 模型编辑器收到以下消息:

这是模型或其仿真器配置的问题吗? 是否可以将模型与此警告一起使用?

是否有未加密模型可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我检查过这不是问题。 客户可以使用该模型并将其用于仿真。 我运行仿真、它运行正常。

    PSpice 模型编辑器类似于"记事本"或任何文本文件软件应用程序。

    这里的警告只是表示它不喜欢"评论"。 注释实际上并不是电路的一部分。 "注释"类似于"注释"或"解释性文章"、其中软件程序员在其编程脚本上放置"注释"以向其他程序员解释某些内容、但它们不是可执行行或代码。

    Herman