This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMH6722:SPICE 模型

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMH6722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752254/tina-spice-lmh6722-spice-model

器件型号:LMH6722
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!
我已经从 TI 网站下载了 LMH6722 Spice 模型,以便在 TINA 中进行仿真。
文件扩展名显示为 LMH6722 New.mod MPEG 格式,您能否检查并共享.lib、.tld 格式以在 TINA 中进行仿真?

目前, 我正在  SPICE 宏-->运算放大器下的 TINA 工具中使用模型进行仿真 , 下载了 LMH6722 SPICE 模型,但它不是四路模型,是否有四路 SPICE 模型?


谢谢、
Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    即使文件具有.mod 扩展名、它也是文本文件。 您只需将.mod 扩展名修改为.txt 或.lib 即可。

    您也可以在窗口中右键单击该文件(.mod 文件)、然后选择用记事本打开它、您可以从此处将文件内容复制粘贴到具有所需新扩展名的新文件中。

    由于您可以从单个放大器复制四通道放大器、因此我们不打算发布四通道模型。 您只需将以下内容作为双通道而不是四通道的示例:

    SUBCKT LMH6722_DUAL INP1 INN1 OUT1 INP2 INN2 OUT2 VDD VSS
    X1 INP1 INN1 VDD VSS OUT1 LMH6722
    X2 INP2 INN2 VDD VSS OUT2 LMH6722
    .end

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Harman