This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TIDA-00756:适用于 TIDA-00756的 TI RTOS 版本

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00756, CC2650, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753533/rtos-tida-00756-ti-rtos-version-for-tida-00756

器件型号:TIDA-00756
主题中讨论的其他器件: CC2650CC2652R

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 团队:

   TIDA-00756可以使用哪些 TI-RTOS 版本?

此致、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    固件是使用 TI-RTOS 2.14.03.28开发的。  如果要修改现有固件、请参阅 TIDA-00756固件安装程序中的自述文件中提供的构建说明。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guz、

    谢谢。

    我们目前正在使用最新的 ZigBee SDK (simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36或 simplelink_cc26x2_sdk_2_30_00_34)。
    您是否认为可以将 TIDA-00756固件集成到这些 SDK 中、而不是使用旧版 SDK (TI-RTOS 2.14.03.28)?

    此致、
    Walter


    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔特

    您提到的 SDK 似乎不支持 CC2650。  通过 此链接、您可以使用 SDK 2.21.01.08。  但是、您必须将 TIDA-00756应用程序代码移植到该较新的 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guz、

    感谢您的回答。

    实际上、我们希望移植到最新的 ZigBee simplelink_cc26x2_sdk_2_30_00_34。 有可能吗?

    对于硬件、使用此烟雾探测器参考设计(独立式)所需的更改是什么。
    1.跨阻放大器设计?
    2.传感器?

    此致、
    Walter

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    [引用 user="Walter Macamos">我们希望移植到最新的 ZigBee simplelink_cc26x2_sdk_2_30_00_34。 有可能吗?[/报价]

    该 SDK 适用于较新的 CC2652R 多标准器件。  我不支持 CC2650。   

    [引用 user="Walter Macamos"]对于硬件、将此参考设计用于烟雾探测器(独立式)需要做哪些更改。
    1.跨阻放大器设计?
    2.传感器?[/报价]

    这需要进行全面的重新设计。  TIDA-00756使用电化学 CO 传感器测量 CO。  使用光电或电离方法测量烟雾的机制完全不同。  请查看我们 的烟雾和热量探测器 终端设备页面。  您可以在此处找到多个资源。

    请注意、回到您原来的问题、如果您的最终目标是使用 ZigBee 进行通信的烟雾检测、那么 TIDA-00756将不会为您提供太多帮助、并且将需要一个新设计。 此时、我建议使用最新的 SDK 选择最新的 ZigBee Simplelink 无线电(即 CC2652R)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guz、

    我们的计划是将 CO 传感器更改为光电传感器。

    烟雾和热量探测器页面中的参考设计使用 cc2652没有的内部 OA。 因此、我们计划使用分立式 TIA。

    此外、随着终端部件从 COSensor 变为光电二极管、电路是否相同或是否需要更改才能使 cc2652获取从 COSENSOR 转换为二极管的相同输出。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guz、

    有没有回应?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    任何跨阻电路的参数都需要根据所测量的信号进行调整。 TIDA-00756中包含的 TIA 设计针对用于 CO 感应的特定电化学电池进行了调优。 还包含其他用于测试传感器运行情况的逻辑。 对于光电烟雾传感器设计中使用的光电二极管、这两种方法都不会"按原样"工作。 请记住、烟雾传感器还需要一个 LED 和相应的驱动器电路。