This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:ISO7637配置文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755330/faq-tina-spice-iso7637-profile

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在汽车产品的设计阶段早期仿真 ISO 7637-2可以找出电磁兼容性(EMC)测试期间可能出现的问题。

TI 是否有用于 TINA 上的汽车 CKT 仿真的 ISO 7637-2模型?

我可以从何处下载配置文件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ansel、

    遗憾的是、据我所知、在 TINA-TI 中没有直接的方法来实现这一点。 但是、如果您能够以任何方式在 TINA-TI 外部生成波形、并且导出采用时间电压对的形式、则可以将其作为分段线性电压(PWL)源包含在 TINA-TI 中。

    但愿这有所帮助。