This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR23625-Q1:输入电容器温度系数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR23625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755377/tina-spice-lmr23625-q1-capacitor-temperature-coefficient-imported

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

不同的电容器类型具有完全不同的温度系数
如果不考虑电路运行、可能会导致一些问题
环境。 电容器温度系数是多大
在 TINA-TI 中导入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请按照以下步骤在 TINA 中对电容器进行温度系数建模:

    1.双击电容器、将弹出一个窗口、如下所示。

    电容器具有以红色框标记的线性(TC1)和二次(TC2)温度系数

    其中 TC1 =线性温度系数、定义了器件的线性温度依赖性。

            TC2=二次温度系数、定义了器件的二次温度依赖性。

    如果温度系数被设定、有效电容由以下公式给出:

    请注意: 在 LMR23625-Q1中未对温度影响建模。

    此致、

    Ashis