This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:电流噪声源问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753904/tina-spice-problems-with-current-noise-source

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好。

我正在尝试使用驻极体麦克风数据表(TIDU765)、这是我第一次与 TINA 进行交互。 我在实施电流噪声源时遇到一些问题、因为我在 TINA 中找不到它的组件。

有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nuno、

    请查找 有关电流噪声的 TSM 和 TSC 文件。 请在您的电路中使用此 TSM 文件。

    谢谢、此致、

    Gyanaranjan Nayak

    e2e.ti.com/.../In_5F00_pA.TSMe2e.ti.com/.../TIDU765.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 我最终编译了我的电路、没有错误。 不过,我还有另一个疑问。

    在您的数据表中、Vcc 的 Vale 为9V。 我的项目中的一个要求是使用14V 的电压。 这种变化只会影响 R1、C3、VOA (因为 Vb 为7V)、或者我还会忘记一些其他事情吗?

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nuno、

    是的,你是对的。 电容器 C3必须足够大、使其阻抗远小于
    电阻器 R1。 增大 R1的值可以使用更小的电容
    C3。

    谢谢、此致、
    Gyanaranjan Nayak