This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00893:TCAN1042电源电流

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00893, ISOW7841, TCAN1042-Q1, SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754394/tida-00893-tcan1042-supply-current

器件型号:TIDA-00893
主题中讨论的其他器件: ISOW7841TCAN1042-Q1SN65HVD256

您好!

我们的客户尝试基于 TIDA-00893的隔离式 CAN 电路。

我们可以看到、ISOW7841可以为此负载提供最大130mA 的电流。

但是、当 数据表中的"正常模式(显性–存在总线故障)"时、TCAN1042需要180mA 的电源电流。

此参考设计是否不支持总线故障条件?

如果我们也想支持这一点,我们必须更改电源电路设计?

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、您好!

    TCAN1042-Q1数据表中的180mA 值有点太大。 实际值将小于130mA。 我们现在正在进行数据表更新、这将降低此参数的最大限制。 ISOW7841的输出电流应足以支持 TCAN1042-Q1。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的评论、我理解。

    实际上、客户尝试使用 SN65HVD256时、请考虑也更新此数据表。

    谢谢、此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、

    只有 TCAN1042可以支持较低的电流值;在这种情况下、SN65HVD256将具有较高的电流、因为其在短路情况下的输出电流限制较高。 如果 CAN 器件消耗更高的电流、则可能导致电源轨下降并丧失功能。 这可能是给定应用的问题、也可能不是问题、具体取决于电压轨是否用于为任何其他组件供电。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您的评论、我理解。

    我将要求客户考虑这一点、并在需要时更改其设计。

    谢谢、此致、
    HIRO