This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:激光二极管和信号发生器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/755092/tida-01573-laser-diode-and-signal-generator

器件型号:TIDA-01573

您好!

我的客户希望评估 LMG1020EVM 上的 TIDA-01573。 您能否告诉我我们用于测试 TIDA 的激光二极管的器件型号? 什么是信号发生器? 我可以使用 TSW1400作为信号发生器吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您与我们联系!

    请直接离线与我联系、讨论使用的 TIDA LD。 由于 EVM 上有一个脉冲短接器、可用于微调 IN+引脚上可见的所需输入脉冲宽度、因此任何信号发生器都可用于提供50-100ns 脉冲。 这应该可以通过 TSW1400实现。

    谢谢、