This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:混淆毫米波传感估算器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753172/iwr1642-confuse-about-mmwave-sensing-estimator

器件型号:IWR1642

当我使用毫米波传感估算器估算 IWR1642上的最大检测距离时、我会混淆毫米波传感估算器

保留所有其他设置、更改 RX 天线的数量。

1根 Rx 天线和1根 Tx、最大距离为75.41m

2根 Rx 天线和1根 TX、最大距离为84.66m

3个 Rx 天线和1个 TX、最大距离为99.25m

4根 Rx 天线和1TX、最大距离为95.05m

让我感到困惑的是、3个 Rx 天线可以获得最大距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我能够看到您在最新的 mmWaveSensing估算 器上声明的行为。 这可能是感应估算器中的一个错误。 请允许我花几天时间来了解这一点、然后返回给您。 感谢您将此事告知我们。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能否为我提供毫米波传感估算器的内部雷达方程以供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以从 dev.ti.com/gallery 下载毫米波传感估算器的源代码、如下所示。 解压缩下载的 zip 文件、然后解压缩包含的 zip 文件:install_image_mmWaveSensingEstimator.zip

    查看以下文件:mmWaveSensingEstimator_1.3.0_installer_win\mmWaveSensingEstimator\app\input.js
    对于雷达方程、如下所示:

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎是感应估算器错误、将在下一个版本中修复。 目前、请交换3 RX 和4 RX 的最大范围值。 再次感谢您将此事告知我们。 我将关闭此 TT。

    此致
    尼廷