This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TINA/Spice:将 TI 模型导入 SIMetrix 时、如何避免收敛问题?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754767/faq-tina-spice-how-do-i-avoid-convergence-issues-when-ti-models-are-imported-into-simetrix

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

将 TI 模型导入 SIMetrix 时、如何避免收敛问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未加密的 PSpice 模型导入到 SIMetrix 中

    必要条件:

    (1)   请确保您使用的是最新版本的 SIMetrix (8.20及更高版本)、因为它具有多个 PSpice 模型导入和与旧版本相比的兼容性增强功能。

    (2)   另外、请确保将未加密模型导入到 SIMetrix 中。 在 PSpice 和 TINA-TI 等其他工具中加密的模型无法导入到 SIMetrix 中。 有关此主题的更多信息、请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/692613

    导入指南

    虽然以下说明不能保证所有电路都能正常工作、但我们已经发现它适用于我们测试过的大多数应用。 遵循这些最佳做法应该是将任何 PSpice 模型导入 SIMetrix 的起点。

    1.  请确保您的环境中的 PSpice 兼容性选项已设置为1或2
      1. 选择 File | Options | General…菜单
      2. 单击 Miscellaneous (其他)选项卡
      3. 请参阅仿真器兼容 性组中的 PSpice 兼容性级别。
        1. ‘1’是常规设置,使大多数与 PSpice 兼容,但 MOSFET 电平1,2,3电容模型除外。
        2. ‘2’也使 MOSFET 电容模型兼容。
    2. 设置仿真参数–第1部分
      1. 选择 Simulator | Choose Analysis | Transient 选项卡| Advanced Options…
      2. 将最大时间步长设置为20n。 可以使用更高的值、但会导致更快的仿真时间、代价是精度降低、开关电路漏掉开关脉冲
      3. 注意:不要对 TI 型号使用“Fast Spice”选项,因为已知这些选项会导致问题。
    3. 设置仿真参数–第2部分
      1. 切换到“选项”选项卡(选择模拟器|选择分析|选项)
      2. 将电流容差更改为10n
      3. 将电压容差更改为10U
    4. 作为最佳实践、在围绕该模型构建应用时、请尝试首先复制 TI 提供的原理图(在 PSpice 和 TINA-TI 中)并在 SIMetrix 中进行仿真。 一旦正常工作、则根据您的终端应用需求进行修改。 这将帮助您找到可能遇到的潜在问题的最根本、即、如果发现任何问题来自 TI 模型本身或从 SIMetrix 的导入过程中、请帮助说明。