This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLV4379:Berkley 3F5 SPICE 模型

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV4379, OPA4379, TLV379, LMP2234, TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753319/tina-spice-tlv4379-berkley-3f5-spice-model

器件型号:TLV4379
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA4379TLV379LMP2234TLV4333

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们计划 在新设计中使用 TLV4379运算放大器、这主要是因为它具有极低的静态电流和低电源电压。

我们使用 Labcenter Electronic 的  Proteus Design Suite 8进行原理图捕获、仿真、固件 IDE 和 PCB 布局。

问题:TI 能否为  TLV4379提供 Berkley 3F5 SPICE 模型?

我们期待收到您的回复。

此致、

Halvard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Halvard、

    我们将评估您的查询。 我们无法保证能够提供一个、但我们会告知您。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、您好。

    非常感谢!

    此致、

    Halvard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Halvard、

    遗憾的是、在我们内部团队进行进一步评估后、我们不打算为此器件生成 SPICE 模型。 很抱歉。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    感谢您的快速回复。 使用 TINA TI v9、我找到了采用 TLV379并具有 SPICE 模型的基本设计。 我们已经运行了电路设计仿真。 结果符合预期。 今天上午、我收到了来自瑞典德州仪器 FAE Gustaf Falk Olson 的一封很好的电子邮件。 他建议我们根据某些参数考虑 OPA4379、LMP2234和 TLV4333。
    Herman、感谢德州仪器(TI)的出色服务!
    此致、
    Halvard Gilbu
    高级研发工程师
    Vestfold 音频