This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:当我插入或拉出气体传感器时,输出电压没有变化

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753842/lmp91000-when-i-insert-in-or-pull-out-the-gas-sensor-the-vout-has-no-change

器件型号:LMP91000

你好。 最近我n`t`s 气体传感器(Alphasense SENSOR OX_B431 NO2_B43F SO2_B4 CO_B4)、并将这些传感器与 lmp91000搭配使用、但如果插入或拉出气体传感器、我无法读取 Vout 上的任何变化?  与 LMP91000的 SPI 通信正常。 我的电路在下面,所以有人能给我一些想法,我该怎么做?  

我的 lmp91000配置参数是 Vref=2.5 零=67%、无偏置、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandy、

    我们的专家将于周一中部标准时间再次与您交流。

    谢谢、
    任
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandy、

    如果您使用单个传感器执行 LMP91000数据表第8.2.3节中的测试程序、您能否检查输出是否正常运行?

    谢谢、
    Audrey