This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LP38501-ADJ:使用 LP38501-ADJ 输出电压= 3.3V 时出现 Webench 错误。

Guru**** 2586015 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38501-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754100/webench-tools-lp38501-adj-appear-webench-error-when-using-lp38501-adj-output-voltage-3-3v

器件型号:LP38501-ADJ

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

    我使用 Webench 让 LP38501-ADJ 的输出电压=3.3V、但它似乎有一些错误/。 您知道原因吗? 下面是我向 Webench 输入的更多详细信息。

输入电压:5V

输出电流:2A

输出电压=3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    器件达到上述条件下的最高结温。请将输出电流减小至1.5A。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    当输入输出电流为1.5A 时,我也遇到了错误。

    您知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    我创建了 WEBENNCH 设计、请使用以下链接打开设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢、此致、
    普拉文 B