This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC256301:如何缩短 Simplis 的仿真时间

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753673/tina-spice-ucc256301-how-to-less-the-simulation-time-of-simplis

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28064

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

很抱歉打扰你。

我在  simplis 中使用 UCC28064和 UCC256301创建了 PFC-LLC 系统模型、 但运行时间太长(仿真时间长达100小时、仅需1秒)。 那么、您能给我一些关于如何加快速度的建议吗? 或者如何设置步长来减少计算?

谢谢你

 

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    您可以尝试减少绘图点的数量、但将其减少得太多可能会导致波形不准确。 在 simplis 中、转至 Simulator ->选择 Analysis、然后编辑图点数量(取消勾选默认值)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Soomen:

    感谢你的答复。

    我尝试了您建议的更改、但它很难缩短仿真时间。 我正在思考"绘图点数"是否会影响仿真时间、 或者它只是涉及绘制波形的方法、但与计算过程无关?  

    此致

    Li、Gang