This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP30046:PMP30046

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, LM43603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753074/webench-tools-pmp30046-pmp30046

器件型号:PMP30046
主题中讨论的其他器件:TPS62130LM43603

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

如何更改 PMP30046原理图

此电路适用于3.3V SSD 备用电源?

我们需要为2.5英寸 SATA SSD 备用电源提供5V 输出、为2.5英寸 NVMe SSD 备用电源提供12V 输出。

B&R

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Perry、
    如果您的负载为5V 或12V、而不是3.3V、您可以从原理图中移除 TPS62130 (U2)、并将负载直接连接到热插拔电路。
    升压转换器可通过增加电感值来针对更高的输入电压进行优化、而对于12V 情况、保持电压也可以稍微增加。 您需要为此调整输出分压器 R25/R29。
    对于12V 负载情况、您还需要通过调整 R24、R30和 C13来调整 LM43603 (U4)的输出电压。
    如果您还想使用窗口比较器、还需要根据您的用例调整阈值。
    此致
    Markus Zehendner
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SSD 备用电源模块、我们希望构建3.5英寸驱动器。

    如果我们删除 C20、C21、请为此电路使用 C22、C23、C24、C25、C26、C27。

    我们需要知道它是否正常?

    由于 C22、C23、C24、C25、C26、C27电容器的电压为6.3V、但电路会降压至28V?

    谨致问候

    Perry

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    C22至 C27仅是 PCB 上的占位符、尚未针对此设计进行组装。 如果您要使用钽聚合物电容器、则需要确保这些电容器的额定电压高于您要使用的保持电压。

    此致

    Markus Zehendner