This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01541:电机电流采样电路的截止频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753534/tida-01541-cut-off-frequency-of-motor-current-sampling-circuit

器件型号:TIDA-01541
主题中讨论的其他器件:AMC1301

您好!

电机电流控制环路通常等于开关频率。 有时它可以是开关频率的两倍。IGBT 模块的开关频率通常小于10kHz。根据奈奎斯特定律、为了防止频率混叠、 SAR ADC 前壁模拟电路的带宽必须小于 SAR ADC 采样带宽的一半、尽管 SAR ADC 的采样率很高、但对于控制环路、每个控制周期只采样一次。 控制周期等于采样周期。

在该电路板中,电流采样电路的带宽为94KHz,远远大于电流控制环路 采样频率。  此设计是否不合理? 或者我之前的陈述是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tina:

    这里要考虑的另一个因素是过载和短路保护。 通常、对于 IGBT、您希望在短路情况下在5-10us 范围内关断。 除了 AMC1301的传播延迟外、滤波器级还会增加传播延迟。

    此致、
    Pawan