This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TL071:TINA 输入源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/754020/tina-spice-tl071-tina-input-source

器件型号:TL071
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI 团队:

我想做一个 TINA 仿真来设计 TL071。

但我不知道如何创建输入源。

我们希望通过将20Hz ~ 20Khz 的信号放置来测量输出波形。

您能告诉我如何创建输入源吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以观看此视频、了解 TINA-TI 中可用的电压/电流源及其用法。

    如果您不熟悉 TINA-TI、我们建议您花些时间观看 有关 TINA-TI 的视频培训。 这将有助于长期节省您的时间。