This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:链接错误:半主机问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752140/msp432e401y-links-error-semihosting-problem

器件型号:MSP432E401Y

 您好:     

   当我首次使用 IAR 软件编译此项目文件(outofbox_msp432e401y)时、会发生以下错误。 我不知道是什么导致了它、也不知道如何解决它。  它会提示以下错误、这看起来是一个以前未遇到的链接设置问题。

可靠性

(__LW_AT__1)IAR 代码生成工具:EWARM-CD-8202-14838

(__LW_AT__2)Simplelink MSP432E SDK:simplelink_msp432e4_SDK_2_30_00_14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您发布相关依赖项。 我能够重现错误、但需要与更大的团队进行协调。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 Project -> Options -> Linker -> Extra Options 中与 Project -> Options -> General Options -> Library Configuration -> Library lower interface implementation 中的 semihosting 设置不匹配的"--semihosting=IAR_breakpoint"行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,问题已经解决。