This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:EMI 问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753162/pmp9656-emi-issue

器件型号:PMP9656

大家好、

我们遵循参考设计并根据建议的 BOM 构建了电路板、但 EMI 测试在导电模式下失败。

请提供解决方案吗?  谢谢!

此致、

林丽妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    此参考设计仅演示了直流/直流电源转换。  EMI 在设计的系统级进行测试。  您将需要添加一些输入滤波以符合 EMI 标准。  滤波的配置方式将取决于您需要满足哪些 EMI 要求以及整个系统的配置方式。  

    谢谢、

    Brian