This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:可穿戴参考设计提供商

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753189/tida-01580-wearable-reference-design-provider

器件型号:TIDA-01580

您好!


您也可以与我共享参考设计的制造商信息吗? 我是否可以购买  TIDA-01580?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anil、您好、感谢您关注德州仪器的参考设计。 关于此设计的制造商信息、我将向您转交我们的医疗团队、您将在1-2个工作日内收到回复。 关于此设计的潜在购买、请注意、我们的大多数设计作为我们战略的核心部分不可购买。 对于此特定设计、我们不会按照该策略提供硬件供购买。 我们所做的是为您提供所有必需的设计文件、BOM、原理图、构建文件和测试报告、以便您可以根据自己的子系统规范自行构建。

    我们的工业医疗系统团队将在1-2个工作日内回复您。

    此致、
    J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anil:

    该设计在印度制造。 我想了解您尝试设计的终端应用。
    我看了阿瑟桑网站,它似乎在军事和国防领域工作。
    谢谢你。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay

    我向您发送了一个朋友请求,您能接受它与您聊天吗?