This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01537:软件文件

Guru**** 2585825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752929/tida-01537-software-files

器件型号:TIDA-01537

团队、  

用户指南第45页规定:

5软件文件要下载软件文件、请参阅 TIDA-01537中的设计文件。

但是、我看不到该参考文献的产品页面上列出了该参考文献 设计。  

请指引我在哪里可以找到此设计的 Hercules 软件文件。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克托里亚,你好,晚上好。 进行了快速检查并验证我们没有在 TI.com 上加载软件、也没有在内部 Saber 驱动器上的任何位置加载软件、因此我们可能错过了这一近期发布的 TI 设计的加载。 将问题转发给我们汽车系统团队的 Rama、他将能够对此提供指导。 在适用的情况下、我们将与 Rama 合作、以建立相应的软件设置(或如何获取该软件的说明)来支持此设计。 但愿你一切顺利。

    此致、
    J. Fullilove
    经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您好!

    http://www.ti.com/product/TMS570LS0432/technicaldocuments

    请查找支持 Hercules 控制器软件开发的资源。

    TIDA-01537中的第24页和第25页提供了流程图的基本说明以及开发和测试该设计的步骤。

    截至目前、BQ79606-Q1处于原型状态、目前对设计活动的软件支持有限。

    如果您有任何疑问、请告知我们...

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。