This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Webench 是否允许电容随施加的电压变化?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753305/webench-tools-does-webench-make-allowances-for-variation-in-capacitance-with-applied-voltage

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已经使用 Webench 设计一段时间了、昨天我意识到、我不知道 Webench 为 LED 驱动器选择的输入和输出电容器是否考虑了施加电压后电容的降低。 我是否需要增加 Webench 产生的电容、以便考虑到某些陶瓷电容器在与永久直流偏置(因为它们的固态)配合使用时会显著降低电容、 或者、他是否在 Webench 中得到了考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philip、

    在根据降额电容值选择满足要求的电容时、我们确实考虑了电容变化与直流偏置。 这适用于当今工具中的大多数电源设计。 但是、对于所有电源设计、我们始终使用降额电容值来计算纹波、环路响应等工作值。 我们根据许多电容器的制造商数据(目前大于1uF)对电容压降进行建模、但如果我们没有这些数据、我们将恢复为线性模型(Cap_actual = C_Nomine*(1- VApplied /VDCrating)))、因此对于 VDCrating 为10V 的22uF 电容器、施加电压为5V、 我们将把电容减少一半、达到11uF。 仅当我们没有针对电容器的测量数据时、才会使用该线性模型。

    如果可能、您可以使用公共链接选项共享您的设计吗? 我可以确认您在选择电容器时是否考虑了它。 在任何情况下、您都可以通过转到该特定电容器的替代器件页面来选择符合要求的降额电容、并确保"总降额电容"列值大于为该电容器设置的最小/ tgt 限制。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Amod。

    我没有一个设计-在过去的几年中、我使用 Webench 创建了多个设计、我昨天才意识到所有设计都可能存在问题。 似乎你已经为我做了调整,所以我可以停止担心!

    此致
    Phil