This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:OrCAD 兼容设计文件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/753015/tida-00704-orcad-compatible-design-files

器件型号:TIDA-00704

您好!


我有一位客户使用此设计、Altium 文件无法转换为 OrCAD。 我们是否有用于此布局的 OrCAD 文件、或者能否在 Altium 中生成与转换为 OrCAD 兼容的文件?


最棒的
Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadeem、

    可以选择将 Altium 中的原理图转换为 Orcad。 您可以尝试此操作(文件>导出> Orcad SDT Schematic/Orcad v7 Capture Design)。

    此致、

    Salil