This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVRESLLCKIT:用于打开 HVLLC-HWdevPkg 原理图文件的软件。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752808/tmdshvresllckit-software-to-open-hvllc-hwdevpkg-schematics-file

器件型号:TMDSHVRESLLCKIT

大家好。

应用报告 SPRABS9、第28页: 对 HVLLC-HWdevPkg 的引用-一个包含与电路板上硬件相关的文件的文件夹(电路原理图、帐单
材料、光绘文件、PCB 布局等)。  \TMDSHVVRESLLCKIT_v1.0\~HVLLC-HWdevPkg[R3]\。       

该文件夹已下载、但我和我的客户都无法打开这些文件。 我看到一条消息、指出文件类型未被识别。  我使用 Altium 18.1.9、客户使用 Altium 14。 请建议软件在该文件夹中打开.PCB、SCH。

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    请使用 ExpressSch 和 ExpressPCB 软件打开这些文件。

    Hrishi