This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:使用 TI 的前置放大器和带通滤波器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/752400/tina-spice-pre-amplifier-and-band-pass-filter-using-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我有一个60W 压电机电传感器(扬声器声音很大)、电阻为60W 8 Ω。 我们在2.25KHz 的频率范围内运行它、并用作发送器和接收器。 我们希望构建一个前置放大器电路、该电路能够以低噪声级别将接收信号从微伏放大到2-5伏。 还需要在2.225KHz 至2.275KHz 范围内对信号进行带通。 请建议为此应用选择哪种放大器和滤波器。