This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:LMZ31707RVQR 为什么 AGND 连接到 PGND

Guru**** 2793545 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054, TMP235, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1179926/tida-010054-lmz31707rvqr-why-is-agnd-connected-to-pgnd

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件: TMP235AMC1311

您好!

我在 TIDA-010054上工作。

在 U8 (LMZ31707RVQR)上、为什么 AGND 连接到 PGND???

在数据表中、可以说不是:

感谢您的回复、

Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。
    一般而言、您的观点是有效的。 为了获得最佳性能、需要分离 AGND 和 PGND。
    如果是 TIDA-010054、则未执行此操作。 测试表明、性能仍然足以满足 TIDA-010054上的用途。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    我还有两个问题:

    首先、J37、R78、R79在设计中的用途是什么?

    连接到 J37的是什么?

    此外、在 U4/U3 (ACSS733KMATR-65AB-T)上、为什么 VOC 在引脚16上而不在 VCC 上???

    它看起来像引脚14和16是互换的。

    感谢您的快速回复、

    Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您的第一个问题上:
    您可以将 NTC 温度传感器连接到 J37。 在这种情况下、您可以使用 NTC 代替 TMP235。
    R78与 NTC 相结合将形成分压器、R79与 C94一起是 RC 低通滤波器。

    关于第二个问题:
    我认为 VOC 连接正确。 我想您已经 查看 了 ACS732-3-KLA 数据表、而不是 ACS732-3-KMA。  

     在 ACSS733KMATR-65AB-T 数据表中、您可以找到此应用电路:

    我希望这对您有所帮助、

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你能抽出时间。

    Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是您使用 AMC1311B 或 AMC1311的情况。 如果我看一下电压、它应该是 AMC1311B....。

    谢谢、

    Vincent Beaulieu-Gagnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确答案是我们在最近的修订版中使用的是 AMC1311B。 它看起来像是未相应更新的原理图。

    我们将在下一个修订版中对此进行修复。 感谢您重点介绍这一点。

    此致、

    Andreas