This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:TPS55340

Guru**** 2527310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591117/webench-tools-tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

有关 Web Bench 和使用此部件的问题。 我似乎只得到 WQFM 封装。 似乎无法将封装切换到 HTSSOP 封装。  这似乎是设计中唯一不能更改封装的部分。

我可以在我的商店里用 HTSSOP 封装手工构建一个原型。 在手动原型设计方面对 WQFM 有点担心。  

似乎两种封装都可用。  

请注意此论坛条目表。 如果您已经填写了器件型号框、E2E 框会告诉您不要将器件型号放入框中。 如果您尝试提交论坛条目、它将停止并指向 E2E 框、表示尚未完成。 我必须再次输入器件型号才能发布。  似乎有错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

       我们目前仅在 WEBENCH 中启用 WQFN 封装。 您可以使用 WEBENCH 设计进行原型设计、但可以使用 HTSSOP 封装代替 WQFN -确保根据数据表中提供的封装信息在设计中使用正确的引脚连接。 HTSSOP 封装的 ThetaJA 与 WQFN 类似、因此该器件的封装之间的大多数电气参数可能保持相似。 根据封装和布局、预计热性能会有所不同。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!  

    我终于完成了这个设计。 它似乎可以正常工作、但我直到昨天才检查它是否会提供500mA 电流。 只是在示波器上查看它。 我构建了10个、它们在大约150mA 的输出电流下似乎都宽松调节。 我没有测试全部10个负载、但我有5个负载、它们都保持15V 电压、直到负载刚好高于150mA 电平。 输出开始压缩。 它是一个微小的电路。 关于查看位置的任何建议。 我使用了 WebBench 提供的值。  我在输入和输出中都有额外的电容。 我在输入上额外加了22 μ F。 我的输出端有3个4.7uf 电容器、而不是建议的10uF 电容器。  

    谢谢  

    Bob