This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:将.mod 导入 Tina9-TI

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/592062/tina-spice-importing-mod-to-tina9-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我的问题非常具体:如何将 LTSpice 器件模型(例如.mod)导入 Nina9-TI 库?

我觉得解释很模糊、不是一步一步一步。

是否可以导入*。asc 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    您的具体问题实际上很容易回答。 LT 通常不提供可导入任何其他仿真工具的 PSpice 兼容模型。 它们仅提供内置于其仿真器 LTSpice 中的模型。 asc 格式是特定于 LTSpice 的格式、其中包含原理图以及所有相关模型和语句 、作为自包含文件(相当于 TINA-TI .tsc 文件)。 它只能在 LTSpice 中使用。 您还可以联系 LT、查看它们是否会为您感兴趣的 IC 提供 PSpice 模型。

    TINA-TI 可以使用 TINA-TI 视频系列中详述的"新建宏向导"将任何 PSpice 兼容模型导入到工具中

    视频1.9显示了如何将器件导入到 TINA-TI 中。 还有一个很好的文档可以将模型导入到 TINA-TI 中、其中确实有有关导入功能以及如何判断网表是否与 TINA-TI 兼容的分步信息。

    希望这些信息能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想从 LTSpice 使用的模型不适用于 LT 产品。 它们是 Tina 库中根本不存在的部件。

    我认为可以通过一种简单的方法来转换 TINA 模型中的组件文本文件、但没有。 我观看了视频1.9、您实际上必须从头开始设计新器件。 不太实用。 我认为 txt 文件对于所有 Spice 模型都是通用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    您可以共享模型文本文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    对于您正在寻找 LT 器件的假设、我们深表歉意。 如果您可以为我提供.txt 文件(或.mod 文件)之一、我可以逐步指导您完成该过程。 它确实非常简单、类似于您将文件导入到任何可用仿真器中的方式。

    请告诉我如何提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    我假设您的问题已得到解决。 我将关闭此帖子。 如果仍有问题、请打开一个新问题。