This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:WEBENCH Re-Comp 和 SIM 计算

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/587236/webench-tools-tps40170-webench-re-comp-and-sim-calculations

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的设计如下:

使用 TPS40170和功率 FET 时、从选择列表中删除了、以降低器  件的耗散功率损耗和温度。 然后、我返回检查补偿网络、看看它是否自动重新调整。 Re-Comp 选项卡中的数字显示出非常好:

下午66.15.

34.3k 时

LF 增益72.89

增益裕度-23.25

但是、当我使用 Sim 选项卡来运行波特图时、低频的数字比 Re-Comp 计算中的数字低54.28倍。 所有其他数字都非常接近。

那么、它们之间的区别是什么? 谢谢!

设计:4561043/528 TPS40170RGYR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在转到 Webench 论坛...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FZ37、

    感谢您的联系。 我们将尝试复制案例并进行调查。 我们很快会回来。

    此致、

    Pavani Jella

    WEBENCH 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS40170重新编译修复将在几天内提供。

    此致、

    弗洛拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS40170建议特性的修复已发布。 请尝试一下。

    此致、

    弗洛拉