This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:铝电容器的 Cin

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/591760/webench-tools-tps55340-cin-of-aluminium-capacitor

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我通过 WEBENCH 在以下条件下仿真了 TPS55340。
因此、选择 Cin 作为一个最小电容、例如22uF (ESR:1.2 Ω)。
如果应用接受 Vin_RIPPLE、我们是否可以为 Cin 使用最小电容器实现如此高的 ESR?

VIN=24V (+/-10%)
Vout=32V
IO=0.5A  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

          感谢您使用 WEBENCH、并提请我们注意此问题。 我们目前正在对此进行研究、并将在问题解决后返回给您。

    谢谢、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

         

           设置 Cin_ESR 上限是为了实现 不 超过 Vin 3%的输入电压纹波。 允许的最大 ESR 由通过 Cin 的输入电流纹波决定、当您降低负载电流时、您可能会观察到所选 的具有更大 ESR 值的 Cin。  因此、从 输入电压 纹波的角度来看、ESR 值是可以接受的。 但是,最好使用较低的 Cin_ESR,以获得更好的效率性能(尽管影响对于轻负载情况可能不大...)。 在新版本中、我添加 了一些额外 的限制因素、即使 在高负载条件下也能保持足够低的 ESR 值。 最新 代码现在位于生产 服务器上。 请 创建设计 并告知我您的反馈。

    谢谢、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hadi-San

    谢谢! 我明白了。

    此致、
    本志本